简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Software F/T Standalone  
 
 

Componente ActiveX SA Versão 2.0 e Versão Demonstrativa 3.0
Última atualização 20 de maio de 2010  

A informação nessa página se refere à versão mais recente do componente ActiveX da ATI e demonstrativo para o Sistema F/T Stand-Alone.  

O ato de baixar quaisquer um destes itens constitui uma concordância com o que segue:  

  1. Compreensão de que o software não é necessariamente compatível com lançamentos passados ou futuros.
  2. Este software deverá ser utilizado por sua própria conta e risco.
  3. Este software será suportado somente até a ocorrência de um dos seguintes eventos: a) o próximo lançamento da versão de software disponível, b) o próximo lançamento oficial do software.
  4. Você concorda em fornecer feedback para a ATI Industrial Automation com relação ao software quando for solicitado.
  5. A ATI Industrial Automation, Inc. não pode ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões.
  6. Você concorda em não compartilhar este software ou informações sobre a ATI Industrial Automation e seus produtos fora da sua organização ou com qualquer um dos concorrentes da ATI Industrial Automation.

Conteúdo

Baixando e instalando o software
Armazenando uma matriz de calibragem
Coleta de Dados F/T Utilizando o Novo Software


Baixando o software Stand-Alone  

O componente ActiveX Stand-Alone permite que você se comunique facilmente com o controlador stand-alone do Windows. Você pode coletar dados em alta velocidade utilizando os métodos StartStreaming, ReadStreaming, e StopStreaming. Você pode baixar uma matriz de calibragem utilizando o método DownloadMatrix. Para mais informações, consulte o arquivo de ajuda ATIFTSA.hlp depois de instalar o software.  

  1. Para Windows NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7 você precisa estar logado como administrador.
  2. Baixe o arquivo zip sasetup.zip, que contém os arquivos de setup.
    Clique aqui para baixar o arquivo ZIP
  3. Extraia o arquivo sasetup.zip que você acabou de baixar para um diretório no seu computador.
  4. Instale o software seguindo as etapas abaixo:
    1. Use a função "Adicionar/Remover Programas" do Windows no Painel de Controle para remover quaisquer software ATI Stand-Alone existentes.
    2. Rode o programa "setup.exe" que você extraiu na etapa 3. Caso o programa pergunte se deve substituir quaisquer arquivos cujos nomes comecem com "ATI", responda sim.
    3. No Windows 2000/NT/XP, você precisa reiniciar seu computador antes de usar o software
OBSERVAÇÃO:   Quando você utilizar o programa pela primeira vez, você pode receber a mensagem de que a informação de calibragem não pode ser encontrada, perguntando se você possui o arquivo de calibragem (dat) para o transdutor. Caso possua o arquivo de calibragem, selecione "Yes" e especifique o local onde se encontra o arquivo. Caso não tenha esse arquivo, o programa pedirá que você digite manualmente a informação sobre seu transdutor. Você pode obter todas as informações no manual que você recebeu com seu transdutor. A única coisa que pode não estar clara no manual é o campo relativo à "Distance Units". As unidades de distância são sempre o componente de distância das suas unidades de torque. Então, se suas unidades de torque são "lb-in", suas unidades de distância serão "in".


Armazenando uma matriz de calibragem

Você pode precisar baixar uma matriz de calibragem para o controlador caso a memória do controlador tenha sido corrompida ou se você adquiriu um novo sensor. Siga as instruções a seguir para baixar a matriz.

  1. Baixe e instale o software como descrito na seção anterior.
  2. Execute o "ATIFTSADemo.exe" (o programa demonstrativo incluído com o software).
  3. Caso sua memória tenha sido corrompida, o programa deverá automaticamente solicitar que você especifique um arquivo de calibragem (dat). Caso o faça, passe para a etapa 6, caso contrário prossiga para a etapa 4.
  4. Abra o menu "File".
  5. Selecione o item de menu "Load Calibration".
  6. Selecione o arquivo de calibragem (dat) que contém a matriz de calibragem do seu sensor e pressione "Open".
  7. O download da calibragem levará cerca de três minutos.
OBSERVAÇÃO:   Caso seu sensor pareça estar fornecendo resultados imprecisos após ter baixado a matriz, você pode verificar se o download foi realizado corretamente selecionando o menu "Options" e dali escolher o item "Settings". Outra janela aparecerá com o botão chamado "Verify Calibration". Clique nesse botão e selecione o arquivo de calibragem que você acabou de baixar. O programa testará o arquivo, comparando com a memória do controlador e informará se alguma coisa foi armazenada de forma incorreta. Caso a verificação falhe, tente baixar a matriz novamente.

Coleta de Dados F/T

O programa demonstrativo incluído neste software permite que você colete dados em streaming para um arquivo. Você pode coletar dados por um número especificado de segundos, você pode coletar uma quantidade especificada de registros ou você pode coletar dados indefinidamente até dar o comando para que o programa pare.
  1. Execute o programa demonstrativo.
  2. Abra o menu "Options".
  3. Selecione "Collect Data".
  4. Na janela que aparecer, selecione seu método de coleta (número de registros, quantidade de segundos ou indefinido), o tipo de dados que você deseja coletar (medição ou contagem de F/T), e quaisquer condições de limiar que precisam ser atendidas antes que a coleta de dados se inicie.
  5. Selecione o arquivo que você deseja para armazenar os dados.
  6. Pressione o botão "Start" para iniciar a coleta de dados.
  7. Independente do método de coleta que você escolher na etapa 4, você pode interromper a coleta de dados a qualquer momento, bastando pressionar o botão "Stop Collecting Data".