ATI gana por novena vez el premio “The Fast 50 Award”
Apex, NC , diciembre 5, 2015
ATI Industrial Automation ha sido clasificada por novena vez entre las 50 compañías de mayor crecimiento de Triangle Business Journal en las áreas de Raleigh, Durham y Chapel Hill de Carolina del Norte. Los ganadores fueron seleccionados y clasificados según el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad en los tres años anteriores (2012-14).

El CEO de ATI, Robert Little, atribuye el crecimiento a la capacidad de la compañía para diversificar las industrias con las que hace negocios. La NASA fue uno de los diez principales clientes de ATI en 2015, ya que se desarrolló un sensor que cabe en el zapato de un astronauta para monitorear la carga con la que trabajan cuando hacen ejercicio en el espacio. Las tan esperadas misiones Mars Rover 2020 podrían llevar sensores similares al planeta rojo.

Robert afirmó lo siguiente: “ATI se está expandiendo, está trabajando más con compañías aeroespaciales y está ayudando a los fabricantes a automatizar el proceso de creación de aviones”.

Lea un artículo que incluye una entrevista con Robert Little aquí.

Consulte el artículo Fast 50 aquí.

[Img1Link]