Los sensores ATI F / T le dan a Hirebotics una mejor sensación para el trabajo
Hirebotics fuera de Nashville, TN, tiene la misión de hacer que la automatización sea más accesible. Después de años en la industria manufacturera, Hirebotics entiende que una solución de automatización es mucho más que comprar un nuevo equipo. Su modelo de negocio permite a los clientes contratar un robot, entrenado y listo, para realizar un trabajo como lo harían al contratar un empleado. Los robots reciben un pago por minuto de trabajo y pueden ser despedidos si no cumplen con las especificaciones. De esta manera, Hirebotics permite a sus clientes aprovechar la tecnología de automatización y retener a los empleados sin necesidad de convertirse en expertos ellos mismos .

Los robots y los proyectos de automatización robótica consumen muchos recursos. Más allá de una inversión inicial en equipos, la integración, el mantenimiento y el soporte también son necesarios durante la vida del proyecto. Dependiendo de la escala de la aplicación, el servicio y el soporte pueden ser subcontratados o ser responsabilidad de un empleado o equipo de tiempo completo. Estas son solo algunas de las razones por las que los fabricantes pueden sentirse abrumados al considerar un esfuerzo robótico.

Hirebotics quita la presión a sus clientes al asumir la carga de estas variables desconocidas. Diseñan soluciones basadas en las aplicaciones únicas de sus clientes, seleccionan el equipo correcto y lo programan para ejecutar la tarea requerida. También dan servicio y pueden solucionar los problemas de todos sus robots en el campo. Toda la flota está conectada a la nube, lo que significa que los procesos se pueden monitorear y controlar desde cualquier lugar. Los clientes también pueden nombrar a sus robots. Hirebotics cree que este nivel de personalización ayuda a los empleados a conectarse con la nueva tecnología de una manera positiva. El alto grado de visibilidad, más los años de experiencia en diversas ramas de la automatización en lineas de producción, permiten que Hirebotics ofrezca soluciones personalizadas de automatización, además de mantenimiento y asistencia 24/7 , al alcance de muchos equipos de fabricación

Las soluciones automatizadas tienen algo en común, y es que todas están sujetas a desafíos inesperados. Hirebotics se ha asociado con el desarrollador líder de efectores finales ATI Industrial Automation y Cobot pioneer Universal Robots (UR) para optimizar la flexibilidad y confiabilidad de sus sistemas. En el área de Los Ángeles, Troy CSL contrató a un robot universal equipado con una pinza Hirebotics personalizada y el sensor de fuerza / par (F / T) Axia80 de ATI. El robot, al que llamaron "Brobot",realiza un complejo trabajo de tendido.

El objetivo de esta aplicación en particular era simplificar las necesidades de los equipos y maximizar la superficie de trabajo haciendo que el robot completara muchas tareas, como abrir y cerrar una puerta , cargar y descargar diferentes tipos de piezas con un solo efector final. Ese efector final necesitaría manipular objetos y poseer un agudo sentido del tacto para ejecutar el proceso con éxito. Si solo los robots pudieran sentir ...

El Axia80 de ATI, montado entre la muñeca y la pinza del robot, proporciona un vínculo entre el robot y su entorno. Los sensores ATI F / T están optimizados para tener una gran precisión con un rápido muestreo de datos. Permiten que el Robot UR10 sienta y reaccione rápidamente a los cambios en el entorno mientras administra sin problemas su espacio de trabajo reducido. El Axia80 permite al robot diferenciar entre agarrar una manija de la puerta y una parte, detectar variaciones mínimas entre partes de diferentes materiales y colocar la parte correctamente en la máquina.

Matt Bush, cofundador de Hirebotics, comenta sobre el sensor F / T de ATI: “Este trabajo específico requería que el gripper incorporara un desplazamiento de 90 ° para minimizar el área de trabajo que consume la muñeca del robot. El Axia80 manejó esto sin ningun problema ”. Para un gerente de planta, este es el mejor escenario y hasta la fecha,“ Brobot ”todavía está felizmente empleado en la planta de Troy CSL.

Completar un nuevo proyecto de automatización interno requiere una organización de distintas variables y un cierto conocimiento de tecnología de automatización. Para muchas operaciones de manufactura, un proyecto de esta magnitud parece poco realista. Hirebotics diseña, implementa y mantiene cada una de sus soluciones robóticas, permitiendo a los clientes hacer un uso más eficiente de su tiempo y dinero. Sus objetivos están alíneados con las prioridades de sus clientes: lograr soluciones automatizadas de manos libres que funcionen! En caso de que te lo preguntaras, los robots no están reemplazando a los trabajadores humanos. En su lugar, están asumiendo tareas peligrosas y repetitivas a medida que los trabajadores son promovidos a trabajos que dependen de su conocimiento y experiencia.

Cuando se le preguntó por qué Hirebotics prefiere trabajar con los sensores ATI F / T, Bush comento: "La razón por la que elegimos el Axia80 es la precisión de las lecturas de fuerza". El Explica que el sensor de resolución final es extremadamente preciso. "Si queremos apuntar a dos ¡Newtons, eso es exactamente lo que obtenemos!" Bush confirmó que Hirebotics integró el Axia80 en una variedad de aplicaciones que leen con menos de diez newtons (o alrededor de 1.01 kilogramos de fuerza) con gran éxito.

Hirebotics está haciendo accesibles las soluciones automatizadas de colaboración al aprovechar su experiencia con productos confiables de proveedores como ATI y Universal Robots. “Brobot” y otras soluciones de Hirebotics que utilizan los sensores F / T de ATI ejecutan hábilmente procesos complejos utilizando un sentido del tacto. Estos robots permiten a los clientes entrar en una variedad de campos de fabricación y así poder aprovechar la automatización sin tener que convertirse en expertos, despedir empleados o realizar grandes inversiones de capital. El futuro de la fabricación implementa tecnología de automatización para que las personas puedan trabajar de manera más inteligente y mantenerse seguros. Con la ayuda de productos de ATI y UR, Hirebotics hace el trabajo pesado para que sus clientes puedan enfocarce en la productividad.

Para más información sobre Hirebotics, haga clic aquí.

Para más información sobre el Axia80, haga clic aquí.

Para obtener información sobre los productos de sensor de fuerza / torque de ATI, haga clic aquí.

Click here to request additional information from our Sales Administration team.




[Img2Link]
Hirebotics Gripper y ATI Axia80 montados en un robot Universal.

[Img3Link]
"Brobot", la máquina de tendido robotico - Imágenes cortesía de Hirebotics.