Acieta y ATI Ayudan a los Fabricantes de Piezas de Metal a Hacerlo Más Simple
El Integrador de Proyectos Automatizados, Acieta, ha desarrollado un sistema capaz de reducir costos y compensar la mano de obra escaza de fabricantes de volumen medio a alto. La Solución de Doblado Integrada Robóticamente (RIBS por sus siglas en inglés), utiliza automatización robótica para carga/descarga de prensas de estampado. Un brazo robótico equipado con los Cambiadores de Herramientas de ATI presenta las partes a las prensas mientras proveé un método para cambiar los herramentales para presentar diferentes piezas automáticamente. Acieta y ATI ayudan a sus clientes a aumentar la productividad y la flexibilidad en sus líneas de estampado mientras se reducen riesgos de seguridad que implica la carga/descarga manual.

Acieta comprende la necesidad que existe de sistemas robóticos en la industria de los fabricantes de piezas de metal, ya que sus clientes batallan encontrando y manteniendo su mano de obra. La escasez de mano de obra normalmente se debe a dos aspectos del trabajo importantes: es muy peligroso y repetitivo. Debido a esto las personas están dejando el trabajo a una tasa mayor que en la que se reemplazan. Este nuevo sistema de carga/descarga de prensas se concentra en las fortalezas de Acieta y ATI. El robot trabaja cerca de la prensa para llevar a cabo los procesos de trabajo intenso mientras que los trabajadores se enfocan en tareas de mayor valor que los mantiene más activamente involucrados y lejos de cualquier daño.

El Cambiador de Herramientas Automático y los pasos de servicios que provee ATI permiten que el RIBS sea realmente un sistema de manos-libre y reduce el número de operadores requerido. Los trabajadores que antes cargaban/descargaban la presa ahora pueden monitorear el proceso desde una distancia segura. Otros más podrán cambiar de roles de trabajo y se podrán explotar de mejor manera sus habilidades y áreas de interés como: Calidad, Control de Procesos y Programación de Robots. RIBS es una solución versátil que reduce la relación humano-máquina, propiciando entornos más seguros y mejorando la eficiencia.

El Sistema RIBS puede configurarse para cada aplicación. Para algunos clientes de Acieta esta es su primera incursión en la robótica. Saber que pueden contar con la confiabilidad y versatilidad de ATI, ayuda a Acieta a optimizar y acelerar el proceso de diseño. ¡Incluso puede adquirir todo lo que necesite para su fin de brazo con un solo proveedor de confianza!

Tyler Achenson, El Coordinador de Desarrollo de Negocios en Acieta nos dice, “Hemos usados varios Cambiadores de Herramientas en diferentes robots Fanuc que van desde los 10 kg hasta los 1200 kg. La capacidad de pasar servicios como señales eléctricas, suministro neumático y líneas de vacío a través del Cambiador de Herramientas es un gran beneficio. Con la amplia variedad de Cambiadores de Herramientas y Módulos de Utilidades y Servicios, Acieta cuenta con la libertas de hacer cada Sistema RIBS a la medida para cada aplicación y ambiente específicos.”

De acuerdo a Acheson, “El software para programar fuera de línea hace que agregar nuevas partes para fabricar sea fácil, incluso mientras se corre producción.” Se pueden agregar Cambiadores de Herramientas adicionales para cambiar los herramentales en la prensa, o bien para usar diferentes herramentales y manejar diferentes tipos de piezas, y todo esto aumenta la productividad del robot. Los Módulos de Utilidades de ATI pueden hacer aún más versátil el RIBS, permitiéndole pasar prácticamente cualquier servicio que se pueda imaginar a través del Cambiador de Herramientas. Esto les brinda a los fabricantes una gran flexibilidad para reaccionar al mercado cambiante y así aumentar la utilidad al permitir corridas de producción más largas y tiempos para cambios más cortos.

Elegir un proveedor de Cambiadores de Herramientas fue un proceso sencillo para Acieta. Acheson comenta: “La gente en la industria no los llama Cambiadores de Herramientas Robóticas, los llaman ‘ATIs’ ”. La renombrada tecnología de los Cambiadores de Herramientas y el extenso catálogo de Módulos de Utilidades facilitan las configuraciones para cada aplicación robótica que exista. Para los Integradores como Acieta, esto es clave para asegurar altos niveles de calidad en el servicio al cliente y satisfacción.

Acerca de Acieta: Una empresa líder en el mercado de la robótica por 35 años, Acieta ofrece una amplia gama de soluciones automatizadas y servicios para la industria manufacturera. Tiene sucursales en Pewaukee, Wisconsin y en Council Bluffs, Iowa. Acieta ha integrado más de 4,500 sistemas automatizados para clientes en Estados Unidos, México y Canadá.

Como parte de su misión de convertirse en un verdadero socio para sus clientes, Acieta está comprometido en solucionar desafíos que todos los fabricantes enfrentan, tales como reducir los costos, aumentar la productividad y abordar el tema del déficit de mano de obra. Habiendo trabajado prácticamente para todos los segmentos de la industria, Acieta cuenta con más de 130 empleados en Estados Unidos y está comprometido con crear un futuro positivo para la Industria Manufacturera de América del Norte.

Para más información acerca de Acieta, da clic aquí.

Para más información acerca de los Cambiadores de Herramientas de ATI, da clic aquí.


Cambiadores de Herramienta usados para cambiar herramentales para estampado.

[Img2Link]
Imágenes cortesía de Acieta.