Los Sensores F/T de ATI Proveen a los Simuladores Quirúrgicos de KindHeart la Habilidad de Sentirlo Todo
Cirujanos y equipos de cirugía son reconocidos por operar bajo mucha presión. Necesitan precisión y rapidez para trabajar en su día a día, para desarrollar sus sentido refinado de tacto se necesitan años de estudio y entrenamiento. La sincronización y eficiencia de los movimientos son críticos para el éxito de varios procedimientos, pero no siempre es posible practicar antes de entrar al quirófano. Con los Simuladores Quirúrgicos de KindHeart, los equipos de cirugía pueden operar incluso mejor, mientras adquieren una mayor comprensión en lo que el paciente experimenta durante el procedimiento. Con la ayuda de los sensores de Fuerza/Torque (F/T) de ATI, los Dispositivos de Simulación Quirúrgica de KindHeart son capaces de recibir retroalimentación de las fuerzas ejercidas en un paciente durante una cirugía.

Estos simuladores de alta tecnología presentan un tejido realístico perfundido con una substancia similar a la sangre, un latido y otros signos vitales que deben de ser monitoreados en todo momento durante un procedimiento. Estos simuladores ofrecen una experiencia bastante real de contacto entre tejido e instrumento para aquellos cirujanos en entrenamiento mientras brinda retroalimentación continua; los estudiantes pueden experimentar eventos inesperados tal como un ataque al corazón. Este nuevo método es un excelente modelo de aprendizaje ya que los cirujanos pueden mejorar sus habilidades para reaccionar en tiempo real, además de que el procedimiento se puede interrumpir en cualquier momento sin poner a ningún paciente en peligro. La apariencia, el tacto y el comportamiento del dispositivo de KindHeart ofrece a cirujanos, equipo e incluso a robots quirúrgicos un auténtico entrenamiento de campo.

A través de un trabajo en conjunto con Touchstone 3D de Cary, NC, el equipo configuró un arreglo de dos sensores para estos dispositvos: Un Sensor Delta de ATI se monta dentro en la cavidad torácica del maniquí, mientras que un sensor más pequeño, un Mini40 de ATI, se monta debajo del cartucho de tejido. Este arreglo permitió medir las fuerzas en el punto focal de la cirugía además de brindar retroalimentación de las fuerzas en el instrumento quirúrgico mientras atraviesa la pared del cuerpo. Andy Grubbs, cofundador y presidente de KindHeart nos comparte: “Ambos sensores de ATI están conectados sólidamente a un plano de datos MIC-6 y hemos logrado separar satisfactoriamente las señales para obtener datos de calidad.”

Al utilizar dos sensores de diferentes tamaños, el dispositivo puede ofrecer una mejor perspectiva en los efectos biomecánicos de la cirugía. Las fuerzas que actúan en el cuerpo mientras el instrumento entra son mayores y requieren un sensor con mayor rango de medición. Por otro lado las fuerzas producidas en el punto focal de contacto serán mejor muestreadas con un sensor más pequeño y de mejor resolución. La familia de Sensores F/T de ATI ofrece una amplia variedad de tamaños para adecuarse a los distintos tipos de fuerza que se puedan medir, cuentan también con opciones para protección del ambiente. En esta aplicación por ejemplo, el Delta y el Mini40 cuentan una protección IP65 a prueba de polvo y salpicaduras de líquidos, o en este caso fluidos de la cirugía simulada. La gran precisión y fina resolución de los Sensores F/T Delta y Mini40 de ATI son ideales para medir fuerzas y torques que se producen durante una cirugía y brindan una gran cantidad de datos de alta calidad que se recopilan durante el procedimiento.

A pesar de estar a tan corta distancia uno del otro; los sensores brindan señales de retroalimentación claramente distintas y también con muy poco ruido. Adicional a esto ofrecen un a mejor perspectiva desde el punto de vista del paciente. Hasta ahora los usuarios han encontrado que el índice de masa corporal (BMI por sus siglas en inglés) impacta en las fuerzas ejercidas durante una cirugía. También ya se tiene una imagen más clara de cómo las costillas se tuercen y el torque al que se someten durante el procedimiento. Andy Grubbs nos comparte que es muy valiosa una retroalimentación objetiva de la eficiencia de sus movimientos y el uso de su tiempo. Él nos dice, “Los cirujanos son muy competitivos y ansían poder medir objetivamente su desempeño. Este es el primer producto que ofrece un sistema de puntuación desde la perspectiva del paciente.”

Para todos los profesionales del sector de la salud, usar el simulador y sensado de KindHeart los acercará a comprender mejor que es lo que el paciente experimenta realmente durante un procedimiento. Pueden ayudar a preparar mejor a los pacientes para las cirugías y ayudarlos a entender que esperar de los dolores post-cirugía y tiempo de recuperación. Estos equipos de profesionales desarrollarán mejor ergonomía y tiempo de reacción, que los llevará a tener procedimientos más rápidos y eficientes.

Desde un punto de vista práctico, la información recopilada de las cirugías simuladas puede ser utilizada para estandarizar los procedimientos de un paciente a otro y definir las mejores prácticas para ajustar los métodos y las técnicas de acuerdo a los diferentes tipos de pacientes. El entrenamiento con los dispositivos de KindHeart ofrece un mayor nivel de precisión y eficiencia en las cirugías. Esto se traduce a que los pacientes esperen una menor incomodidad durante y después de la cirugía además de un mejor cuidado post-cirugía y mejores tratamientos para su recuperación.

Mientras que las cirugías robóticas se popularizan, los simuladores de KindHeart se han convertido en una herramienta esencial para mejorar las capacidades de las cirugías robóticas, las cuales aumentan también su rentabilidad. Para alcanzar esto, los robots quirúrgicos necesitan experiencia, tal y como cualquier médico humano. Los dispositivos de KindHeart son reutilizables y por lo tanto ofrecen una opción sostenible para robots quirúrgicos. El cuerpo del maniquí-paciente con los sensores F/T es un arreglo permanente, sin embargo los cartuchos de tejido se reemplazan. Kindheart ve el gran potencial de sus productos en esta área. Afortunadamente los Sensores F/T de ATI son robustos y están diseñados para medir con gran repetibilidad por millones de ciclos. Cuentan también con una gran protección a sobrecarga que complementa su inigualable precisión, rigidez y resolución. Esto solo quiere decir una cosa: los equipos que utilicen los Simuladores de KindHeart pueden confiar en que su equipo funcionará sin problemas durante muchos años.

KindHeart desarrolló un modelo realista para entrenamiento quirúrgico que emula el comportamiento humano y ofrece una experiencia muy completa a los usuarios. Los Sensores F/T de ATI brindan a este modelo la capacidad de sentir. Con todas sus capacidades y características, el sistema de sensado es ideal para mejorar las habilidades, la ergonomía y las buenas prácticas de los cirujanos, equipos de doctores y robots quirúrgicos.

Para más información acerca de los Sensores F/T de ATI, da clic aquí.

Para conocer más acera de KindHeart, da clic aquí.

[Img1Link]
El Simulador Quirúrgico Sensado de KindHeart, Vista Seccionada del dispositivo de KindHeart.

[Img2Link]
Sensores F/T de ATI modelos Delta y Mini40, dispositivo de Kindheart usado en Simulación Quirúrgica.