PRE-TEC integra los Cambiadores de Herramientas de ATI en una Solución de Acabado Rápido
El Sistema Robótico de Aplicación de Cartón de PRE-TEC ofrece una manera de proteger tableros de conglomerado o tableros OSB durante su transportación, además ayuda a mantener los costos de inventario bajos. PRE-TEC desarrolló un equipo innovador para esta aplicación. Los Cambiadores de Herramientas de ATI Industrial Automation aumentan la productividad, pero mantienen el tamaño del sistema compacto.

El sistema de PRE-TEC es conveniente para los fabricantes. Brinda un proceso de acabado y valor agregado que consta de un único paso que asegura que los tableros OSB lleguen a su destino final en perfectas condiciones. Los tableros OSB se distribuyen vía tren, camión o barco, donde la humedad aunada a temperaturas extremas puede deformar los tableros expuestos. Los fabricantes pueden ser acreedores de cuotas y/o multas por tableros defectuosos; por lo que proteger los cargamentos de tableros OSB es un paso clave para administrar los costos de inventario. Antes de la implementación de este sistema los tableros se protegían con cartones de protección colocados a mano, bueno, si es que se ponían...

Los Cambiadores de Herramientas ATI son parte esencial para brindar flexibilidad a ésta aplicación. Se le debe de proporcionar al herramental de fin de brazo tanto energía eléctrica como aire a presión, por lo que la amplia selección de módulos de ATI puede cumplir fácilmente con estos requisitos. Sin embargo lo más impresionante es que los Cambiadores de Herramientas de ATI aseguran que el sistema mantendrá su repetibilidad por millones de ciclos.

El Sistema Robótico de Aplicación de Cartón cuenta con dos pares de lados Master y lados Herramienta en tándem para maximizar la productividad del robot. Un par de Master y Herramienta recoge y mantiene el cartón en su sitio, mientras que el otro par de Master y Herramienta lleva la engrapadora hacia la carga y asegura los cartones al paquete de producto final. Con esta configuración innovadora, el sistema combina dos tareas en un único paso. El tiempo de procesamiento para cada carga es de tan sólo 55 segundos, esto es mucho más eficiente que hacerlo a mano. El sistema se paga solo ya que incrementa el volumen de salida y minimiza las pérdidas de utilidad por inventario dañado.

Brian Clark es el Ingeniero de Diseño en PRE-TEC, quien desarrollo el Sistema Robótico de Aplicación de Cartón. Cuando le preguntamos qué porque había decidido utilizar los cambiadores de herramientas de ATI, él nos contestó: "¡Usamos los productos de ATI porque funcionan!" En estas aplicaciones tan específicas hay un montón de factores a considerar: diseño, requerimientos del cliente y los componentes de múltiples fabricantes. Para PRE-TEC usar los equipos de ATI significan una variable menos en su complicada ecuación, además de que tienen la confianza de que los equipos funcionarán y durarán lo mismo que el sistema.

Los Cambiadores de Herramientas de ATI complementan el proceso configurado de PRE-TEC, dándole flexibilidad y seguridad a su solución de un único paso. Para fabricantes de tableros OSB que quieren maximizar su retorno de inversión y reducir cuotas adicionales por defectos o daños en el producto: el Sistema de Aplicación de Cartón es la solución.

PRE-TEC ofrece soluciones automatizadas y flexibles, esto es, sistemas de tecnología avanzada que mejoran los procesos para alcanzar expectativas en velocidad, precisión, flexibilidad y volumen de salida en todos los procesos de ensamble para todo tipo de industria.

La División de Equipos de PRE-TEC suministra brazos robóticos de 6 ejes, herramientas hechas a la medida y sistemas de transporte, todo esto, integrado en celdas de manufactura para dar acabado a las piezas, mover materiales de un punto a otro y/o soldar.

Da clic aquí para conocer más acerca de PRE-TEC.

Da clic aquí para conocer más acerca de los Cambiadores de Herramientas Robóticas de ATI.




[Img2Link]
Galería de la aplicación que muestra los Cambiadores de Herramientas Robóticas de ATI.